This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用 TS2唤醒

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294937/bq76952-wakeup-with-ts2

器件型号:BQ76952

你好  

我们正在使用  BQ76952开发16节串联 BMS、并且该 AFE 的关断和唤醒存在一些问题。

我们需要使用 SHUTDOWN 模式进行运输和存储。

如果我们将其置于关断模式、即使只连接了一个多米器、TS2也不会重复消耗5V 电压、我们可以看到的最大值为2、9V。 如果注意到连接、那么如果 BMS 保持关断模式、这只是运气差。 触碰引脚即可唤醒 AFE

是否有关于如何使用 TS2唤醒 AFE 的建议? 我们是否缺少配置?  

即使是一些基本保护电路也会严重阻止 AFE 进入关断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    内部上拉电阻很小、为~4.6Mohms、万用表可能会将其下拉。 建议对引脚设置尽可能小的漏电流、因为即使1uA 也会导致引脚拉至低电平。

    我们通常看到并建议使用 BJT 或 MOSFET 将引脚拉至 VSS、并使用任何控制逻辑来控制晶体管的栅极/基极。  下面是取自 低侧 FET应用手册。

    此致、

    马克斯·韦博肯