This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:1 MHz 处 PWM 热问题!

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294556/lm5046-thermal-issues-with-pwms-at-1-mhz

器件型号:LM5046

大家好!  

我将 LM5046用于定制应用、这涉及在~2MHz (RT 电阻器= 4.7K)运行振荡器、从而在1 MHz 处运行 PWM。 至此、我已将 LM5046的输出(LO1/HO1、LO2/HO2)连接至栅极驱动器以驱动 FET。 当 FET 开关时、 LM5046发热很大(为了避免热失控、我必须停止运行)、这很奇怪、因为我已经有栅极驱动器为 FET 提供电流、但是 LM5046变得很热。 有没有可能的原因? 其原因是运行速度是1 MHz 吗?  

此致  

阿比纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图以供审阅?

    此致、