This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:OCD3

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293156/bq76952-ocd3

器件型号:BQ76952

您好!
当我使用 OCD3时、当我将 OCD1和 OCD2的阈值设置为0x02、即8A 和 OCD3的阈值设置为9A 时、放电电流为10A、OCD1和 OCD2都显示故障、但 OCD3未显示故障。 此时、我读取到 CC1的当前值为-500mA。 采样电阻为0.5毫欧、用户单位为10mA、CC1的电流小于 OCD3阈值、因此我应观察到 OCD3故障、但目前没有看到 OCD3故障、请问原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    OCD3阈值将是以 userAmps (10mA)为单位的负值。 您加载到阈值寄存器中的十六进制值是多少?

    此外、如果 CC1电流未超过阈值(-9A <-0.5A)、则故障不会跳闸。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的采样电阻为0.5毫欧、用户单元为10mA、OCD1、OCD2阈值为8A、因此我的 OCD3阈值尝试写入-450、即十六进制0xFE3E 或-9000十六进制0xDCD8、其中 CC1读数为0xFE0C、即-500mA。 在这种情况下、它符合 CC1 Current <=PROTECT:OCD3:Threshold 长达 Protections:OCD3:Delay、但 OCD3无论如何都不会显示故障。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    如何确定是否触发了故障?

    如果使用 FET、请确保 设置 Settings:Protection:DSG FET Protections C [OCD3]。

    如果使用 Safety Status C 寄存器、请确保 设置 Settings:Protection:Enabled Protections C [OCD3]。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max M ü,

    我已确保 设置 Settings:Protection:DSG FET Protections C [OCD3]并 设置 Settings:Protection:Enabled Protections C [OCD3],

    在上面写下我的负值时是否存在问题? 如果不能、其他什么原因可能导致该问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    这是很奇怪的。 您能向我解释一下您的测试程序吗? 如何触发和检测故障?

    您还能否提供.gg 配置文件?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的回答。 问题已经解决。