您好!
当我使用 OCD3时、当我将 OCD1和 OCD2的阈值设置为0x02、即8A 和 OCD3的阈值设置为9A 时、放电电流为10A、OCD1和 OCD2都显示故障、但 OCD3未显示故障。 此时、我读取到 CC1的当前值为-500mA。 采样电阻为0.5毫欧、用户单位为10mA、CC1的电流小于 OCD3阈值、因此我应观察到 OCD3故障、但目前没有看到 OCD3故障、请问原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我使用 OCD3时、当我将 OCD1和 OCD2的阈值设置为0x02、即8A 和 OCD3的阈值设置为9A 时、放电电流为10A、OCD1和 OCD2都显示故障、但 OCD3未显示故障。 此时、我读取到 CC1的当前值为-500mA。 采样电阻为0.5毫欧、用户单位为10mA、CC1的电流小于 OCD3阈值、因此我应观察到 OCD3故障、但目前没有看到 OCD3故障、请问原因是什么?
您好、
我的采样电阻为0.5毫欧、用户单元为10mA、OCD1、OCD2阈值为8A、因此我的 OCD3阈值尝试写入-450、即十六进制0xFE3E 或-9000十六进制0xDCD8、其中 CC1读数为0xFE0C、即-500mA。 在这种情况下、它符合 CC1 Current <=PROTECT:OCD3:Threshold 长达 Protections:OCD3:Delay、但 OCD3无论如何都不会显示故障。
谢谢。