This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:EN 输入引脚上的最大泄漏电流? 启用电阻分压器网络的最大值?

Guru**** 2512805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293934/lmz14202h-maximum-leakage-current-on-en-input-pin-maximum-values-for-enable-resistor-divider-network

器件型号:LMZ14202H

您好的专家

我正在使用该器件进行新设计、想要最大程度地减小流经使能电阻分压器网络的电流。

您能否提供数据表第8.2.2.1节中描述的输入上拉结构和引脚输入/输出的最大输入漏电流的相关信息?

"EN 引脚在内部上拉至 VIN、可保持悬空以实现常开运行。 但是、这是不错的
练习使用使能分压器、并在 VIN 接近达到其标称值时打开稳压器。 这个
将确保平稳启动并防止输入电源过载。'

或者、可用于 RENT 和 RENB 的最大值是多少

谢谢!

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的提问。 引脚的最大输入漏电流取决于您的负载条件。 根据数据表、 关断静态电流通常为25uA、非开关输入电流为1 mA。 EN 有一个内部上拉电阻器、此上拉电阻器使其能够保持悬空。 使用使能分压器可确保在满足所需负载条件之前器件不会尝试导通、并提供更好的启动波形。  

    通常、Rent 和 Renb 的较大电阻将降低泄漏电流并提供更高的效率。 然而、这是以牺牲精度为代价的。 该器件看起来不像具有 RENT 和 RENB 限制、但需要注意的是、EN 引脚上的电压不应超过6.5V。  

    我们一般不共享 IC 过去数据表上的结构、但我想它只是一个分压器。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    您引用的电流是总器件静态电流(VIN 到 GND)、而不是流入 EN 引脚的电流。  

    我们需要 EN 引脚输入阻抗、输入漏电流和/或内部上拉电阻值,才能为  RENT 和 RENB 选择合适的值 。

    或者、您需要告诉我们我们   可以选择的仍然能够在 EN 输入端为我们提供精确分压器电压的 RENT 和 RENB 的最大合理值是多少。

    例如、我们可以让 Renb 100k、1M、10M、100M 吗?

    谢谢。

    吉姆 B   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    您可以从11.8k 开始、然后从此开始。 这是 EVM 分压器上的 RENB。 如果功耗太高、我会开始以 5-10 k 的步长增加 Renb 的值、直到您获得所需的泄漏电流。

    看起来此器件具有 Webench 和 PSPICE 模型、因此您可以使用它们模拟预期效率并轻松调整值。

    如果您还有任何问题、敬请告知、

    约书亚奥地利