This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:不带中性点的三相差分模式滤波器拓扑

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293912/tpsf12c3-differential-mode-filter-topology-3-phase-without-neutral

器件型号:TPSF12C3
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000

我们需要附加滤波级来降低差模(DM)噪声、因此我想知道在哪里放置3个对应的功率电感器。 在我们的"传统"滤波器设计中、它们放置在第一个和第二个 CM 扼流圈之间、就像在 TIDM-1000设计中一样。 但我不确定它们在有源 EMI 滤波器设计中连接在何处-如果它们位于同一位置、TPSF12C3是否仍能按预期工作? 或者有没有更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我建议在 CM 滤波器之前放置电感器来降低 DM 噪声。 请注意、此处将有 LDM/3的 CM 贡献。 另一个选择是增加 X 电容。

    此致、

    时间