This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:ILIM 接地短路

Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294005/tps61252-ilim-shorted-to-ground

器件型号:TPS61252

我们将进行传统设计、可看到 TPS61252的 ILIM 引脚通过一个0R 电阻器接地。 数据表建议将引脚连接到 Vin 以获得最大输入电流。 将该引脚接地会产生什么影响?

作为参考、我们将把3.3V 从2节并联电池升高到6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamen:

    如果  ILIM 引脚 短接至 GND、则电流限制功能 不起作用。  对于正常负载、器件将正常工作。 但是、如果 负载太重且电流超过其设计限制、器件将损坏。

    此外、由于该器件不是设计为在 ILIM 引脚短接至 GND 的 情况下工作、静态电流将在这种情况下增加。

    此致、

    特拉维斯