请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28710大家好、
我们 在产品上采用了 UCC28710DR、它已经实现了量产、没有问题。 但最近、我们在 PWA 功能测试期间发现了一些问题。 输出电压超出控制范围。 详细信息请见下文。
设计规格:
说明 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
RMS 输入电压 | 85 | 230 | 265 | V |
输出电压 | 28 | 30 | 32 | V |
输出纹波电压 | 0.13 | V | ||
输出负载阶跃 10%至60%、60%至10% |
28 | 32 | V | |
输出电流 | 0.735 | A | ||
开关频率 | 70000 | Hz | ||
满载效率典型值 | 0.87 | % |
原理图:
现象和问题:
1.在大规模生产的过程中,一些 PWA 的 Vbus 电压失控,在245Vac 电源下高达70Vdc (设置为32Vdc ), 70Vdc Vbus 会在额定负载(如20W)后下降
2.当电源电压为110V 交流到240V 交流时 Vbus 电压正常
3.我们检查了 R33、R34和 R31的组件,没有问题
4.我们怀疑变压器的反馈绕组有一些问题,比如参数的较大变化
5.您能否就这个问题发表一些意见? 哪个组件存在潜在风险?
谢谢
吴少辉