This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:电源管理论坛

Guru**** 2506795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293106/tps65131-power-management-forum

器件型号:TPS65131

我使用启用省电模式。
在轻负载电流的情况下、它会自动切换到省电模式。
开关阈值(电流、负载等)是如何设置的? 设置?
我查看了数据表、但我无法确定要放置的位置。

输入电源为+5V、输出电压为±15V、输出电流均约为40 mA。
当输入电压变化5V±5%时、模式变得不确定、例如处于省电模式或连续电流模式(PWM 强制)下运行。

在省电模式下运行时、+5V 的输入电压会以大约70mV 的幅度振荡。
是否有任何方法可以减小振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能向我发送波形吗? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patric:

    CH2 (浅蓝色):+5V 输入电压、CH4 (绿色):+5V 电源电流

    在省电模式下发送波形。
    在连续运行期间不会发生这种类型的振荡。

    +5V 输入电压的振幅为164mV。
    电流振幅约为70 mA。

    此致、

    吉田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshida-San:

    该阈值由 IC 内部零电流检测决定、因此该阈值会随负载条件的不同而变化。

    至于纹波、您还能否捕获电感器电流的波形? 谢谢

    Br

    帕特里克