This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203-Q1:Vset 与 R 分压器精度

Guru**** 2508065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293264/tps629203-q1-vset-vs-r-divider-accuracy

器件型号:TPS629203-Q1

团队、您好!

将1%电阻器 用于 FB 选项、整个温度范围内的总精度将为-2.2%至+1.75%、是吗?

所以 VSET 选项提供更好的精度(使用1% R)、对吗?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!  

    是的、VSET 可以提供更高的系统精度、因为不需要外部反馈电阻器的精度、也不会增加总系统精度  

    谢谢!  

    Tahar