This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700-SEP:防辐射负电压监控器?

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291033/tl7700-sep-rad-hard-negative-voltage-supervisors

器件型号:TL7700-SEP

我正在尝试设计一个负功率监控器、但 TL7700-SEP 在防辐射环境中的含义。 市场上是否有任何 RAD 硬负电压监控器、如果不是、您如何连接 TL7700-SEP 来检测-5V 和-12V、我也具有-15、但使用的是内置 PG。

锡赛克利

 Klavs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Klavs:

    尽管我们尚未在此用例中验证 TL7700-SEP。 TI 具有一些关于使用我们的监控器 IC 监控负电压轨的一般建议。 请参阅 SLYY167的第28页 (点击此处链接)

    数据表的第11页描述了如何配置监视器的复位阈值 (此处链接)  

    此外、TL7700-SEP 还归类为 抗辐射器件。 已经看到、它的特征值高达48MeV、TID 高达30krad。 请 在此处查看 SEE 报告在此处查看 TID 报告

    谢谢。

    Andy Fondaw