This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:当 EN 引脚通过开关短接至 GND 时、IC 不会完全关闭。

Guru**** 1561515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288798/lmr14020-q1-ic-doesn-t-turn-fully-off-when-en-pin-is-shorted-to-gnd-via-a-switch

器件型号:LMR14020-Q1

您好!

请找到以下原理图的要点。

当2位置开关被拨到2-3位置(EN 引脚对地短路)时、我仍然在 SW 引脚上看到一些电压。 IC 调节至3.3V。 当开关处于 ON 位置(1-2)时、我获得最大的3.3V 电压。 当开关处于 OFF 位置时、我在 SW 引脚上获得~2.1V 的电压。 我还有一个分压器(R116和 R115)、可在输入低于~17V 时使 EN 引脚上的电压变为>1.2V、因为我想在这个电压下切断电源。

如果我遗漏了什么、请告诉我。

非常感谢、

Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhijith:

     开关处于 OFF 位置时的 EN 电压是多少?

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾琳娜,对不起延误返回给你。

    当开关关闭时、EN 引脚上的电压恢复为零。 我还注意到、当开关打开时、EN 的电压增加大约~1V。

    假设 VIN 引脚电压为24V。 在分压器之后、根据计算结果、我将在使能引脚上得到~1.6V。

    当开关关闭时、我在开关的位置1获得1.6V 的电压。 位置2或 EN 将处于0V、位置3将处于0V

    当我打开开关时、EN 引脚上的电压将上升至~2.5V、这反过来将导致位置1也变为2.5 (因为开关处于打开位置时、1和2短接)。 在 SW 引脚上、我将获得3.3V 电压、这应该是我应该获得的电压。

    当再次关断开关时、位置1处的电压恢复到1.6V、位置2或 EN 恢复到0V、位置3将保持为零。 但 SW 引脚会下降到~2V、而不是0V。

    因此看起来 EN 引脚在输出一些东西。


    此致!
    Abhijith


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhijith:

    您能尝试断开这里的负载并再次进行测试吗? 因为如果 EN 接 地,SW 为停止开关,转换器不工作,输出2V 没有原因。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试过这个、是的、电压来自电路板中的另一个电源。 现在、输出即可正常开启和关闭。 这可以解决开关的开/关功能问题。

    但现在、欠压切断功能仍然无法正常工作。 我希望直流/直流转换器在 VIN 电压低于17V 时关闭。 这还没有发生。 我注意到分压器工作良好。 但是、当我打开开关时、EN 引脚上的电压会上升约~1V。 这会将分压器处的电压也升高到>1.2V (这是同一网络)。 因此直流/直流转换器不会关闭。

    正如我在前面提到的、我认为 EN 引脚正在尝试驱动某种东西。 请告知。

    此致!

    Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhijith:

    是否要控制 Vin EN 的 UVLO 点,? 我无法在您身上看到清楚的 SCH 值、但您可以尝试下面的设置和计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!



    您能告诉我 I (HYS)、V (EN)和 I (EN)的值吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在下星期一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 DS here 中找到,