This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:如何计算总静态电流

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290222/tps61376-how-to-calculate-the-total-quiescent-current

器件型号:TPS61376

大家好、  

我发现有两种情况是"安全电流"。 我们如何计算它们的总静态电流? 我是否应该对它们求和(IQ_VOUT、IQ_VIN)?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke:

    感谢您与我们联系。

    1.当 Vin=2.9V 到5.25V 时,内部 VCC 是由输出电压供电的。 目前、进入 Vout 的 Iq 为80uA、进入 Vin 的 Iq 为1.5uA。  当 Vin=5.5V 到23V 时、内部 VCC 由 Vin 供电。 目前、进入 Vin 的 Iq 为80uA、进入 Vout 的 Iq 为2uA。 这就是存在两个范围的原因。

    2、虽然内部 VCC 是通过一个 Vin/Vout 来供电的、但是内部电路还是会产生一定的漏电流。 所以另一个引脚仍然存在、Iq 较小。 这就是为什么 Vin 和 Vout 都存在 Iq 的原因。

    3.您能否解释一下总静态电流是指什么? 您是指空载时的输入电流吗?

    此致、

    穆林