This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:无法 n'无法使 TPSI3050正常工作、请帮助

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290254/tpsi3050-couldn-t-get-tpsi3050-work-please-help

器件型号:TPSI3050

您好!

TPSI3050周围的电路如下、当 MCU 使 PA1变为高电平(3.2V、测量值 )、测得 TPSI3050的 PIN8 (VDRV)为0V、w.r.t PIN5 (VSSS)为0V、双向开关不导通。

3P3V 来自降压转换器(为系统供电)、其输出电容为2x22uF、高于 TPSI3050规格。 对于 cap btw VDDP 和 VSSP、这是否会成为问题? 实际上我将电容减半至标称22uF、当 EN 为高电平时 VDRV 是否仍然为低电平?  

您能不能回顾一下我的电路、看看是否有什么令人不快的东西?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想起来、我的部件是 TPSI3050S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don 您好、

    感谢您联系我们的团队并深入了解您的电路! 即使采用 TPSI3050S-Q1、VDRV 也应在2.5微秒内发送10 V 当 µs 变为高电平时为2 μ A。 您是否使用示波器进行测量以捕获 VDRV?  

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师