This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:UVLO 设置

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290894/lmr36520-uvlo-settings

器件型号:LMR36520

大家好、

对器件的 UVLO 设置有几个问题。

1.在数据表的下面的计算中有 VEN-H 和 VEN-HYS、但是我在 EC 表上没有找到这2个参数。

它们是否与以下值相同?

2.带 UVLO 时 Von 是否有范围限制? 我的客户希望在输入电压为20V 时将器件设置为开启状态。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    确保 EN 引脚电压处于 ENMAX 范围内、这里对于 LMR36520为65V、可以在20V 输入电压下计算和启用。

    埃莱娜