大家好、
在客户系统中、可以在上电时观察到连接的波形。
请看一下。
VTT 以2个阶跃导通、首先上升至大约580mV、然后上升至大约628mV。
有问题吗?
如果是、请告诉我解决方案。
数据表8.2.1.2.5 VTTSNS 连接部分显示如下。
"考虑在 VTTSNS 引脚上添加一个低通 R-C 滤波器、以防 VTT 输出电容器的 ESR 大于2 mΩ。 R-C 滤波器时间常数应大致等于或略低于 VTT 输出电容和 ESR 的时间常数。"
例如、如果他们这样做、它是否得到了改进?
但是、它们使用陶瓷电容器作为输出电容器。
此致、