This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:软启动时间防御

Guru**** 2504475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290322/tps54327-soft-start-time-defenition

器件型号:TPS54327

大家好、

让我确认一下 TSS 的定义如下。 是不是从 Vout=10%到 Vout=90%的时间? 如果否、请告诉我正确的信息。

C6 (CSS)是否有任何限制?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    我今天会确认并向您提供反馈、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我再补充一个问题。

    Tdelay 有任何数据吗? (最小值、最大值、典型值)

    客户必须了解从 VEN 到输出 Vout 的持续时间(以最小值/典型值/最大值为单位)、以便执行序列。

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    SS 时间是 Vout 从0%到100%的时间、 TD 未经过测试、您可以让客户使用 EVM 来检查该时间、我还将 使用 EVM 进行检查并 评估最小/最大值。 谢谢!