大家好!
我正在处理一个有关 LED 光源的项目并使用 TPS92515 IC。
我希望我们的产品能够达到98、99%的精度、并且该产品具有调光功能。
我有一些问题:
1、我如何确认 Vcst? 我是否可以测量感应电阻器两侧之间的该电压?
2、为什么使用 VCC 为 Coff 充电的精度低于使用 VLED (Vout)为 Coff 充电的精度?
我如何知道或测量 VLED? (使用调光、例如50%占空比而不使用调光-这意味着100%占空比)?
谢谢。此
致、This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我正在处理一个有关 LED 光源的项目并使用 TPS92515 IC。
我希望我们的产品能够达到98、99%的精度、并且该产品具有调光功能。
我有一些问题:
1、我如何确认 Vcst? 我是否可以测量感应电阻器两侧之间的该电压?
2、为什么使用 VCC 为 Coff 充电的精度低于使用 VLED (Vout)为 Coff 充电的精度?
我如何知道或测量 VLED? (使用调光、例如50%占空比而不使用调光-这意味着100%占空比)?
谢谢。此
致、TPS92643可以达到+/-4%的精度、但这仍然远远超出您的预期。
对于校准、 常用的方法是 使用高精度电流传感器监控输出电流、将其与基准进行比较、 然后通过 PWM/模拟调光等来微调输出电流。
例如、您可能指 www.ti.com/lit/wp/slpy010/slpy010.pdf 这样的电池测试系统、
关于您的问题,
1.是的,你可以测量它。
2.与 VLED 相比,VCC 范围通常要宽得多,导致频率变化和纹波电流。 不明白您的最后一个问题。 当然您可以测量 VLED 电压。
1.您为什么需要了解 VLED? 您的目的是什么? 通常、除非需要诊断功能(LED 开路/短路/单个 LED 短路等)、否则我们不关心 VLED。
2、不,我不这么认为。 当分流 FET 导通时、TPS92515高侧 FET 占空比较小、 功率损耗小于分流 FET 关断状态。 您可能需要检查设计的功率损耗。 例如导通损耗、开关损耗等。
请问您的应用是什么? 什么是规格和 LED 器件型号? 为何需要如此高的精度? 谢谢。
你好 Xiao,
1、toff 和 Δ IP-p 取决于 VLED。 我想知道 VLED 是为了比较理论和事实。 当前、为了进行校准、我使用万用表来了解 Imax、因此不再需要 VLED 信息。
2、我发现使用分流 FET 调光时 TPS92515的电流器为高电平的原因。 我在 VCC 对 Coff 进行充电(FET 导通)时使用了较小的 ROFF 值、因此开关频率相当高。 因此损耗功率会增加。
我们正在开发用于光谱仪的 LED 光源。 因此、调光的精度和高频率正是我们所需要的。
非常感谢。