This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322EVM-074:TPS40322

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322EVM-074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288355/tps40322evm-074-tps40322

器件型号:TPS40322EVM-074

是否可以修改 TPS40322EVM-074的输出电压以提供2V@18A。 默认设置为1.2V@30A。

我曾尝试使用 WEBENCH 电源设计器、但该工具始终生成单相设计。

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    支持该设备的人员是 OOO、他将在下周提供支持。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部基准为0.6V、输出电压范围为0.6V 至5.6V。 可 通过改变分压器将输出配置为2V。 您可能还需要更改补偿。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    我们能够修改电阻分压器以更改输出电压、还能够确定用于设置电流限制的电阻器。 从  TPS40322EVM-074原理图中删除了 Ra=R15、Rbias=R16和 ILIM=R10。

    对于默认情况 Vout=1.2V、则 R15=R16=10k。 为获得2V 电压、我们将 R16更改为4.32k => Vout=1.99V。 我们还在实验室中测量了该值。

    我们将限流电阻器保留为 R10=42.2k -将电流限制为30A

    我们在20A 负载(恒定电流)下运行了2 x 1小时的 EVM。 PCB 顶部的最热点为63.8摄氏度(FET)。 PCB 底部的最热点为58.4摄氏度/摄氏度。 环境温度为22 degress Celcius 的实验室

    我们测量的1小时周期开始、中间和结束时的效率为91.4%。

    我本来希望 WEBENCH 电源设计器能够支持两相的情况、所以我们可以通过优化元件来看看是否可以提高效率。

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 WEBENCH 中的可用电路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahoud:

    我对您的回答有点困惑。  WEBENCH 中唯一可用的拓扑是查询顶部显示的单相情况。 2相情况不可用。

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    没错。

    此致