请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2946 您好、专家:
我的客户想知道 Vcc 达到2.5V 且低于3V 后、输出引脚状态是否会出现。 输出引脚不稳定或始终保持低电平? 或任何其他结果?
请确认、这在设计中非常重要。
埃德迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
我的客户想知道 Vcc 达到2.5V 且低于3V 后、输出引脚状态是否会出现。 输出引脚不稳定或始终保持低电平? 或任何其他结果?
请确认、这在设计中非常重要。
埃德迪
尊敬的 Chao:
如果 VDD 从 VDD 到 VSS 的电压低于建议的3V、则这可能会导致器件的某些功能丢失。 尽管建议用户不要违反绝对最大值以避免损坏器件、但不遵循建议的运行条件可能会导致器件行为欠佳。
例如、如果 VDD < 3V、则这将导致 OUT 电压出现问题:


如您在方框图中所见、VDD 上的电压用于驱动 OUT 引脚上的高电压电平:

我强烈建议您确保客户将 VDD 维持在3V 或更高。
此致!
安德里亚