This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:浪涌电流限制

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288576/tps22917-inrush-current-limit

器件型号:TPS22917

团队成员

我注意到9.2.2.1中有 TPS22917的浪涌电流限制、其中显示浪涌电流小于150mA。 如果超过该值怎么办?

谢谢!

此致

11月6日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    该浪涌限制是典型应用的示例、仅用作设计示例-它不能推断产品的限制。 浪涌电流的限值主要由应用决定、只要不超过绝对最大额定电流。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

     我注意到22917是 PMOS、22918是 NMOS、CT Cap 连接到 VCC 和 GND。 为什么 CT 电容器连接存在差异、使用917时如果将 CT 电容器连接到 GND 会发生什么情况?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    对于 PMOS 器件、当 VIN > 1V 且 Vgate = GND 时、FET 会导通、因此、为了产生延迟、在 VIN 和 CT 之间放置一个电容器、以降低 Vgate 从 VIN 到 GND 的充电速率。 同样、对于 NMOS 器件、当 Vgate > Vth (FET)时、FET 会导通、因此在 CT 和 GND 之间放置一个电容器、使 Vgate 从0V (OFF)开始并充电至其最终电压。

    使用 TPS22917时、请勿将 CT 电容器连接到 GND、该器件不具有此工作点的特征。

    谢谢。

    帕特里克