This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:这种情况适合我的客户吗?

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289201/tps552872-q1-is-this-condition-suitable-for-my-customer

器件型号:TPS552872-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新产品中考虑使用 TPS552872-Q1。

但没有适用于 TPS552872-Q1的 WEBENCH 仿真工具、因此我的客户在检查规格时遇到了一些问题。

是否有任何 Excel 文件或其他东西来检查规格?

我的客户的情况如下:

输入电压:7V ~ 18V
输出电压:9V
电流 정도:1.5A ~ 2.0A μ A
fsw:500kHz

请检查此问题。谢谢。

此致、

蔡斯