This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DDSG、DSG、COV、CUV

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288506/bq76952-ddsg-dsg-cov-cuv

器件型号:BQ76952

您好、

我在 TRM 中找到了 DDSG&DSG 描述、如下所示:

我认为对于禁用 DSG、不应该是 COV、但应该是 CUV。 例如、当配置如下时:

1.启用 CUV 保护

2.将 DDSG 配置为 DDSG 功能。

3. DDSG 引脚配置为在禁用 DSG 时输出低电平信号。

然后、当 CUV 真正发生时、AFE 将阻止电芯进一步放电、从而禁用 DSG 引脚、然后 DDSG 引脚将输出低电平。  

但是、在本 TRM 中、它表示 COV 将导致 DSG 禁用。 我认为 COV 会导致 CHG 禁用、CUV 会导致 DSG 禁用。 我想对吗?

非常感谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    您是对的、这是一个拼写错误。 它应为 CUV、而非 COV。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢确认,更好地做勘误,非常感谢!

    乔伊斯