This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:通过使用应用手册(slual2)无法在开环控制下正常工作

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279985/ucc25640evm-020-does-not-work-properly-with-open-loop-control-by-using-application-note-sluual2

器件型号:UCC25640EVM-020

尊敬的专家:

我的客户正在评估 UCC25640EVM-020、并且有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

使用 UCC25640EVM‐020进行开环控制不能正常工作。
应用手册(slual2)中描述了开环

https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal2

我将电路更改为100kHz 电路(在1.7如何在开环中操作 UCC25640x 控制器中进行了说明? 上的第10页)、但它不能正常工作。
顶部的 VCR 电容(C13)被移除、 较低的 VCR 电容(C21)安装10nF、而 RFB 采用78kΩ。

连接顶部 VCR 电容(C13)和较低 VCR 电容(C21)似乎工作正常。

请告知问题所在。

在 UCC25640EVM 的电路中
C13 (顶部 VCR 电容)被移除。
C21 (VCR_LOWER)连接了10nF。
C24被移除。
然后实施 RFB (78千欧)。
U1被移除。

请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../Question-about-UCC25640EVM.pdf

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    您能否共享 VFB、VCR、LO、ISNS 信号的波形。

    此致

    马尼坎塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。

    我让客户测量波形。

    他 将在下周获得数据、因为他忙于其他工作。  

    我将在获得数据后立即发送该数据。

    您能不能稍等几天。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 没问题。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我可以获取数据。

    您能看到随附的文件吗?

    实际上、在检查波形数据时、我发现它仅适用于 C21。
    无负载时不起作用、但如果您拉取13W 或更高的负载、它似乎有效。
    随附文档中的波形适用于空载操作。
    还连接了 C18和 C13的波形。

    ICR 使用电流探针直接测量谐振电容器电流。

    e2e.ti.com/.../UCC25640EVM_5F00_test_5F00_result-.xlsx

    此外、当器件进入稳定运行状态时、频率和占空比会波动。
    C13和 C21也是如此。 稳定的开关状态无法实现。
    我拍摄了这种症状的视频、那么您能看到它吗?

    e2e.ti.com/.../Switching-Frequency.MOV

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    不支持附加的影片文件。

    请建议不要带电影文件。

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    VFB 电压会在5.6V 上宽松调节。 因此、流经 FB 引脚上外部电阻器的电流会发生变化。 您会看到频率变化。 如果您希望拥有恒定频率、那么您需要使用消耗恒定电流的电流镜、而不是使用电阻器。

    对于开环操作、 需要取消填充 C13。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    客户可以理解您的答案。

    他们还有一个问题、您能否提供建议?

    ——

    我理解答案。

    应用手册(slual2)中描述的开环控制

    ・软启动是否正常工作?
    ・短路保护等保护操作是否正常工作?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi

    在开环中运行控制器时、软启动和保护功能都应起作用。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。

    我了解软启动和保护应该在开环中运行。

    我将与客户分享这个。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市