This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088MH-2EVAL:过压保护

Guru**** 2505335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288131/lm25088mh-2eval-overvoltage-protection

器件型号:LM25088MH-2EVAL

大家好、

LM25088-2是否具有过压保护功能? 我们遇到了启动断续问题、发现输出中存在一些过冲。 因此、我们怀疑它可能会触发输出过压保护。 但我们在数据表中没有找到任何说明。

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    LM25088-2以断续模式提供过载保护(请参阅数据表的第7.3.9节)。 在过压情况下、器件确实具有某种形式的输出过冲保护、如第7.1.10节中详述的软启动受控恢复形式。 但是、如果您的器件出现 故障并且您在此方面需要帮助、请与我们分享您的负载条件和原理图、以便我们为您提供更好的帮助。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我会通过邮件与您联系。

    谢谢

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!