This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:如果我们使用 LP5813AYBHR、您知道 I2c 地址是什么吗?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288849/lp5813-if-we-use-lp5813aybhr-do-you-know-what-s-i2c-address

器件型号:LP5813

您好、TI 团队

如果我们使用 LP5813AYBHR

您知道 I2C 地址是什么吗?

因为我们不知道第8位第9位意味着什么、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的萧先生:

    这是因为 LP581x 系列具有太多的内部寄存器。 因此、8位不能完全包含所有寄存器地址。 您可以参考下面的寄存器表、例如、Config_Status 已达到 TSD_TSD_N 的寄存器地址0x300h、将其转换为二进制( 0x300h --> 11 0000 0000 )。 因此、寄存器地址的位8和位9是基于  TSD_ADC 的11 Config_Status。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于芯片 ID、我们只关心位3至位7、对吧?

    例如、LP5813AYBHR 10100 bin->14十六进制、因此地址为14  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的萧先生:

    如果您使用我们的 GUI、则芯片地址为0x14、因为我们将从器件地址和寄存器地址分离到了 GUI 编程中。 但如果您使用自己的 MCU、从器件地址应为101 0000 -> 50十六进制。

    BR、Jared