请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25948 主题中讨论的其他器件:TPS25947
您好!
我对 TPS25948的反极性能力有疑问。
在数据表中增加了 "TPS25,948,202 3年9月修订、
第1页,它被认为是 "这些器件提供多种保护模式,使用很少的外部组件,是一个强大 的防御...反极性,..
在绝对最大额定值上、最大输入电压范围的最小值为(VOUT–21)
我的问题: 如果输出电压为0V、是否可以在输入电压上施加-21V 的电压?
我对 TPS25947xx 系列的数据表产生了困惑。
第1页添加了"可承受高达–15V"的负电压
在绝对最大额定值上、 最大输入电压范围的最小值为 (–15、VOUT–21)。
此致、