This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:TPS25948、反极性功能

Guru**** 2504535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287875/tps25948-tps25948-reverse-polarity-capability

器件型号:TPS25948
主题中讨论的其他器件:TPS25947

您好!  

我对 TPS25948的反极性能力有疑问

在数据表中增加了 "TPS25,948,202 3年9月修订、  

第1页,它被认为是 "这些器件提供多种保护模式,使用很少的外部组件,是一个强大 的防御...反极性,..

在绝对最大额定值上、最大输入电压范围的最小值为(VOUT–21)

我的问题: 如果输出电压为0V、是否可以在输入电压上施加-21V 的电压?

我对 TPS25947xx 系列的数据表产生了困惑。

第1页添加了"可承受高达–15V"的负电压

在绝对最大额定值上、 最大输入电压范围的最小值为 (–15、VOUT–21)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    否。 如果 VOUT 为零、则 VIN 处的最大值为-15V。 它是 (–15、VOUT–21)的最小模数。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    需确保的是: 如果 VOUT 为零,则最大输入电压为-15V。   TPS25948 和 TPS25947都适用吗?

    此致、  

    阿诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VOUT 为零、则 VIN 处的最大值为-15V:可以。

      TPS25948 和 TPS25947都适用吗:是

    此致

    G·库纳尔