This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:TPSI3050输出 VDDM 电源电压电平

Guru**** 2504025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285953/tpsi3050-q1-tpsi3050-output-vddm-supply-voltage-level

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3050TPSI3052

尊敬的专家:

我想使用 TPSI3050的辅助 VDDM 为隔离放大器供电。

结果是、尽管最小的放大器电源电压为4、5V、最大为5、5V。

作为供应商的 VDDM 具有最小4、6V 的电压、非常接近4、5V 的阈值。 我在下面展示了:

我的负载在5、5mA 和10mA 之间、但根据上述两种情况的数据表、VDDM 保证为4、6至5、5V。

问题是 VDDM 电压和 VDDM 值的可靠性和可计算性究竟取决于什么?

我之所以提出这个问题、是因为除了这个范围表、我在数据表中没有找到任何其他相关指示、因此我必须保证

放大器不会从4.5V 和5.5V 范围内获得电压。 在这种情况下、您是否愿意将此 TPSI3050电源用于放大器?

谢谢。此致、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    有几个因素会影响 VDDM 电压。 第一个是用于为 TPSI3050器件供电的 VDDP 电压。 它越高、您能够使用 VDDM 引脚驱动的负载就越高(因此、如果您需要拉高的负载、则不会导致 VDDM 电压下降)。 这可从数据表中的一些应用曲线中看出:

    其次、功率传输量也会影响可用于为其他器件供电的电流量。 通过将功率传输设置设置设为最大值(RPXFR = 20k)、您可以允许尽可能高的电流输出、并将您的输出电压保持在数据表中所示的范围内。

    最后、温度和工艺变化将影响 VDDM 引脚的精确输出电压。 不过、数据表中将其限定在4.6V 和5.5V 之间(正如您所指出的)。 这意味着、我们可以保证我们运送的所有器件在所有温度、条件和数据表中定义的过程中、VDDM 电压都将介于这两个值之间。

    请告诉我这一点是否清楚!

    谢谢!

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的回复! 我可能在数据表中忽略了这些图表、抱歉。

    现在很明显、我们可以在 VDDM 的输出上有大约10个-12mA。

    我想与您进一步分享两件事、并询问您对以下方面的看法:

    1.我希望实现以下高压有源预充电电路

    以及具有隔离式放大器的高压电压测量电路。

    预充电电路(根据 VDDH 计算出的该电路最大值为15mW 左右、当然包括栅极驱动器和比较器):

    https://www.ti.com/tool/TIDA-050063

    此外、我希望以下隔离放大器仍由 VDDM 供电(根据数据表、预计6mA

    对于总功耗为5V * 6mA = 30mW 的 VDD2)

    https://www.analogue.com/en/products/adum4195-1.html

    理论上、TPSI3050自己的电源应该可以拥有15+30mW 的功率、您怎么看?

    老实说、如果不需要的话、我不想执行一个分立式推挽式隔离变压器电路。

    2.在您上面附加的图表中,CDIV1和 CDIV2具有相同的值,但根据以下 TI 计算器

    CDIV2必须至少比 CDIV1高三倍:

    https://www.ti.com/tool/download/SLVRBI9/01.00.00.0C

    "你怎么知道的? 另外、在有源预充电电路中、该比率大于3:

    感谢您提前回答!

    此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    感谢您在此提供这些额外的详细信息。 我觉得您尝试通过该 VDDM 导轨为额外的隔离式放大器供电没有问题、只需确保您也考虑了温度下电流消耗的变化(您提到的部件可以在最高温度下绘制7.3mA)。 同样、这是假设我们以最大功率传输和5V 电源运行的。

    因此、对于您注意到的不同比率、TPSI3050和 TPSI3052实际上存在细微差异、因为 TPSI3052要求电容比(3:1)与 TPSI3050 (1:1)不同。 每个器件都需要遵守此最小比率、才能使器件正常运行并保持稳定性。 在您正在使用的设计计算器中、请确保选择正确的器件、并且应在工具中将该比率调整为1:1或3:1。

    谢谢!

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    非常感谢、是的、我忽略了这种细微的差异。 这可能是因为 TPSI3052具有用于栅极驱动的+15V 输出。

    我在完成设计时会考虑所有这些因素!

    非常感谢、祝您度过一个愉快的周末!

    此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布莱恩!

    还有一点。 我刚发现该电路有问题。 ADUM4195隔离式运算放大器 通过电阻分压器测量 HV 直流电压(+BAT )轨、该电阻分压器必须以 HV 直流轨的 GND 点(-BATT)为基准、因此这意味着隔离式运算放大器的电源接地必须与-BATT 相同。 请参见以下文档:

    这意味着我无法使用 TPSI3050的辅助电源、因为它的 GND 以分流电阻器的左侧为基准、该分流电阻器位于预充电电路、基本上是+BATT。 我在下面向您展示这一点:

    我之前思考过一个解决方案、例如、如果我将分流器放在 HV 电池的负极侧、如何使用 TPSI3050电源解决这个问题、但这意味着我必须通过 0.1m Ω 和所有主要电流(>50A)将通过此电阻,如果我不将开关也放在负极侧。

    我认为最有效的解决方案是仅将另一个隔离式电源用于隔离式运算放大器。

    您对此有何看法? 您是否有更简单的解决方案?

    谢谢。此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    希望你度过了一个美好的周末! 是的、您正确地认为、您需要将这些接地保持分离、以便为每组测量提供正确的参考点。 遗憾的是、对于您已经提到的解决方案、我没有更简化的解决方案、即使用另一个以-BATT 为基准的隔离式电源。 相信这将是你在这里的最佳选择!

    请告诉我是否还有其他需要帮助的地方!

    谢谢!

    布赖恩