主题中讨论的其他器件:BQ25570
您好!
我已购买 BQ25570 EVM 作为用于射频能量收集的功率提升器。 我将射频能量收集电路连接到 BQ25570 EVM、并查看 VSTOR 输出。 射频电路是一个具有22个级、后跟一个储能电容器的倍压电路。
我在这里面临的问题是、如果不连接 BQ25570 EVM、收集电路存储电容器上的电压会上升到4V。 但一旦将电路连接到 BQ25570 EVM、我就会看到储能电容器的电压急剧下降到300mV。 我假设由于电压下降、正在发生某种类型的负载效应。 我不确定如何降低这种负载效应。
我附上了能量收集电路的电路图。 感谢您提供任何有用的答案。
谢谢!