This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:TPS6522053 LDO3缓慢上升

Guru**** 2503935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287678/tps65220-tps6522053-ldo3-slow-ramp-up

器件型号:TPS65220

您好!

如果我充分理解 TPS6522053RHBR LDO3的默认值是缓慢上升(摘自 SLVUCJ3 - 2023年2月):  

我在设计(使用最新版本的 TPS6522053)上观察到、斜升时间更接近快速斜升(~800 -900µs)、而不是缓慢斜升:  

因此、我仔细检查了 EVM SK_AM64B、并检查了 VDDA_1V8上的相同行为(在 TP86上完成测量):  

这是正常的吗? 或者这是 TPS6522053的勘误表吗?

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry Hauser

    您能否提供以下各项的捕获信息以供团队验证。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    1.8V 的98%= 1.764V

    因此、上升时间约为 EVM SK_AM64B 上的972µs:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry Hauser

    谢谢你。

    我看不到 EN 信号。

    请帮助我了解您是否捕获了使能信号。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    由于时序由 TPS6522053内部管理、因此对 LDO3没有特定的启用。

    尽管如此 ,请查看全局 EVM SK_AM64B 使能信号: TPS6522053_EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry Hauser

    谢谢你。

    根据 EN 阈值、时序看起来是慢速斜坡。

    我将指派给 PMIC 团队来提供更多想法。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我的目的仅与 LDO3上升时序有关、根据 TRM、该时序应大约~3ms。

    我不谈  TPS6522053_EN 和 LDO3 rampup 之间的关系。

    根据 TRM 的图2.1、为了 使 BUCK3不能同时到达、LDO3斜坡应低于3ms 是合理的!

    因此、我想位 LDO 斜坡配置的含义已经有勘误表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 2.3ms (适用于慢速斜坡)或660us (适用于快速斜坡)是最大规格限值、因此、如果测量的斜坡时间高于660us、则表示慢速斜坡。 以下是规格捕获:

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry Hauser

    谢谢你。

    根据我的理解、3ms 是两个不同电源轨斜坡启动之间的时间。 -在本例中为 LDO3和 BUCK3。

    我 预计 LDO3斜坡开始的时间少于3ms、下一个电源斜坡开始、测量值似乎匹配。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    好,我理解你的观点。

    因此、进入 TRM 时、缓慢上升时间定义为~3ms

    而进入数据表、缓升时间定义为最大值为2.3ms。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry Hauser

    感谢您的备注、您的理解是正确的。

    请参阅 Brenda 的以下说明

     2.3ms (适用于慢速斜坡)或660us (适用于快速斜坡)是最大规格限值、因此、如果测量的斜坡时间高于660us、则表示慢速斜坡。 以下是规格捕获:

    此致、

    斯里尼瓦萨