This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:如何在仿真中观察指示器(常见电流)或其他)

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281984/tpsf12c3-how-observation-indicators-in-simulation-common-current-or-other

器件型号:TPSF12C3
主题中讨论的其他器件:TPSF12C1
下面是正常条件(IC 工作)模拟结果、观察输入侧的共模电流(共模电流= IR + IS+IT) 


我尝试切换 IC 的 VDD 0V=OFF IC、(所以这个 IC 应该关闭,不工作,没有注入电流)

和仿真结果 如下所示

没有注入电流、但这种情况下与 IC 相同的常见电流为什么起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经找了合适的应用工程师来帮助研究您的问题。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PIM:

    将 EN 引脚拉至低电平以禁用 IC。 这会将 INJ 引脚保持为低电平、因此注入电容器仍可以用作 Y 电容器。

    请使用 TPSF12C1/3快速入门计算器、特别是为了实现稳定性、并参阅 EVM 用户指南以了解 AEF 设计流程。 为方便起见、我在此处附上了最新的快速入门文件:

    e2e.ti.com/.../1581.TPSF12C3-quickstart-calculator-A5.xlsm

    此外、这里还有 AEF 的便捷资源中心、包括常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257197/faq-tpsf12c1-and-tpsf12c3-power-supply-filter-ic-faqs

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复

    :问题 在仿真中,除了 Cinj 电流,哪里可以观察到 IC 工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PIM:

    您可以探测 INJ 引脚电压以查看 IC 的运行情况。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说滤波器电路性能

    如果我使用 IC、  滤波效果如何(共模电流更小? 或其他)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PIM:

    您可以启用和禁用 IC、以在进行 EMI 测量时检查性能差异。 请注意、此处的 AEF 仅适用于共模(CM)噪声、因此请检查差模(DM)噪声是否不会过高-否则 DM 将占主导地位、您在测量总噪声时可能无法看到 CM 的改善。 另一种选择是使用 DM-CM 抖动、您可以分别查看 CM 噪声。

    此致、

    时间