This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776DBVR 设计

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285624/lm2776-lm2776dbvr-design

器件型号:LM2776

你好

我已经使用 LM2776DBVR 设计了一个负5V 电源

当我阅读数据表时,我不确定选择哪种最佳 C FLY?

我选择2 x 4.7uF ?

对于输入/输出、我选择10uF/10uF (虽然 EVM 在输入上有2 x 10uF)

我已附上示意图、请检查是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、由于电荷泵中固有的损耗、无法从+5Vin 获得精确的-5Vout。

    原理图看起来很好。 但是、我建议使用较低的 Cfly、例如1uF、10uF 的输入和输出电容器。  

    此致、

    费宾