This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:在 SENSE 引脚上输入小脉冲时的行为。

Guru**** 2797755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282510/tps3899-behavior-when-entering-small-pulse-on-sense-pin

器件型号:TPS3899

您好!

我需要确认 TPS3899上的行为。

如果宽度小于 TD (红色圆圈)的脉冲(低电平->高电平->低电平)进入 SENSE 引脚、则 TPS3899 /RESET 从低电平变为高电平(黄色箭头)、然后在此 SENSE 引脚上从高电平变为低电平。  是这样吗?

当脉冲相反(高电平->低电平-高电平)时、如果此脉冲宽度小于中进入 SENSE 的 TD、则 TPS3899 /RESET 也为高电平->低电平、在 SENSE 引脚上从低电平变为高电平后。   是这样吗?

假设在 SENSE 引脚上输入宽度小于 td 的时钟、/RESET 也像时钟一样输出。  是这样吗?

请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori,

    TPS3899有两个时序需要考虑、TD =复位时间延迟和 TD-SENSE =感测延迟。 在您的第一种情况下,Low->High->Low,High 持续时间短于 TD,RESET 将保持低电平,而不会取消置位。 如果是第二种情况,即 High->Low->High,Low 持续时间短于 TD-sense,RESET 将不会生效。 在这两种情况下、触发事件的持续时间都必须比配置的计时 TD 和 TD-SENSE 长、才能使 RESET 生效或失效。

    如果时钟的高电平持续时间小于 TD、则复位将保持低电平。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先,我忘记附上下图。  我仍然很困惑。  如果发生以下高电平脉冲(红圈)、则在高电平脉冲之后、/RESET 无效。  这就是我问的原因。   请告知我们您的意见。

    谢谢、此致、
    服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您提供的图像中、SENSE 引脚连接到 VDD、当信号达到低电平时、它会关闭器件。 图8-2说明了正确的行为。

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jesse-San、

    我很困惑。   在图8-3中、如果 t<RESET td、则 RESET 保持低电平、例如读取虚线。  是这样吗?

    请告知我们。

    谢谢、此致、
    服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori:

    该行为的说明来对其进行重新编程。

    由于 CTR 的充电电压基于 VDD 值、因此当 VDD 下降时、CTR 充电阈值也会降低、这会导致器件认为其达到 VTH_CTR 值、从而导致 td 更短并导致复位失效。

    杰西