This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:轻负载直流/直流转换器

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006, LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285957/lv2862-light-load-dc-dc

器件型号:LV2862
主题中讨论的其他器件:LMR36006

您好!

我想 在以下条件下使用 Y 版本作为电路的电源(输入电压可以是9-36V):

  1. 在睡眠模式下-直流/直流转换器应提供20-30uA/7V 的电源。  
  2. 过功率模式-直流/直流应提供50mA / 7V 的电源、   
  • 这两个选项是否起作用?
  • 我是否只需要根据50mA 负载计算电感器值?
  • 直流/直流转换器可以提供的最小电流是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    针对您的应用、我会建议您选择 LMR36006。 因为 LV2862是异步转换器、需要一个二极管。 LMR36006 是一种同步转换器、 性能也会更好。  

    两者都可以在这两种条件下工作。  满载工作时、请考虑电感器电流。   当 IO=DCM 时、器件在50mA 模式下工作。  最小输出电流可以是0A (无负载)。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!