This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:有明显的阶跃输出波

Guru**** 2504935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285793/lm51581-q1-there-are-obvious-steps-output-wave

器件型号:LM51581-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51581

嗨、bro;

我遇到了一个问题. 我 使用 LM51581设计了52v-12v 电源、没有负载。 测试输出波形、发现有明显的步骤、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为黄色通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe、

    这是正确的波形。 对于升压、输入电压即使在未进行开关时也会直接传递到输出。

    因此、您可以在开关前看到12V 电压。

    此致、

    冯志