This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:FSW 何时发生变化?

Guru**** 2506235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285612/tlv62569-when-does-fsw-change

器件型号:TLV62569

您好、团队成员:

  1. 当最小电感器电流变为0A 时、TLV62596进入节能模式的条件是否正确?
  2. 进入省电模式之前、FSW 是否发生变化? (假设负载电流是固定的)
     我之所以问这个问题、是因为 在 PSPICE 上、当 Iload =0.4A 时 Fsw 已不可饱和、但电感器电流不会变为0A。

当负载电流不是0.3A 或0.2A 时会很稳定、因此我希望这种行为只是根据 PSpice 行事、而不是现实生活中的行为。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    Unknown 说:
    是 TLV62596进入省电模式的条件、此时最小电感器电流变为0A、这是正确的

    是的、 当电感器电流变得不连续时、该器件会自动进入节能模式以提高轻负载条件下的效率。  

    Unknown 说:
    在进入省电模式之前、FSW 是否发生了变化? (假设负载电流是固定的)
    [/报价]

    如数据表中所述、根据 VIN/ VOUT 比率、一个简单的电路可设置低侧 MOSFET 所需的关断时间。 无论输入电压、输出电压和负载电流如何变化、开关频率都相对恒定。

    我不确定 pspice 结果。 我建议使用数据表作为参考。 您看到的频率变化是多少?

    此致、

    费宾