This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS732:TPS73201DCQR 输出纹波

Guru**** 2507185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285184/tps732-tps73201dcqr-output-ripple

器件型号:TPS732

您好

我使用的是 TPS73201DCQR LDO。 输入200mA 电压为3.3V、输出电压为1.8V/3.3V。连接电阻负载时、观察到输出降至低于1.72V、输出纹波大约为348mV       峰-峰值。

实际波形的测试快照如下所示。

好建议解决

谢谢

U·哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulhas:

    施加负载后、似乎器件不稳定。 您能否尝试移除 C301并观察振荡是否消失?

    此致、

    尼克