This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:内部带隙电压

Guru**** 2505525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284840/tps27s100-internal-bandgap-voltage

器件型号:TPS27S100

您好!

数据表中显示:"外部可调电流限制–使用外部电阻器来设置限流阈值。 使用下面的公式2来计算 RILIM。 VILIM (th)是内部带隙电压。'  

VILIM = VIMON = 1.233V 吗? 还不清楚。

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    不需要考虑 VIMON (th)参数。 下面突出显示的参数是一个拼写错误、 VILIM (th) =1.23V 典型值  

    感谢您提请我们注意这一点、我们将尽快在数据表中纠正此问题。  

    此致、  

    伊丽莎白