请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq25040 附件 B.4.1 IEC 62368-1摘录:
"除了符合 CLOUSE G.9标准的集成电路限流器外、通过将任意两条引线短路和一次一条组件引线开路来模拟元件故障"
根据标准、我还应将 BQ25040的引脚1和10短路、然后将 Vin 直接连接到电池 、但它符合 IEC 62368-1的附录 G.9要求。
因此、我想问 BQ25040是否根据本附件获得了 CB 认证?