请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1210 您好!
我正在使用 LMG1210设计 PCB。 在数据表的建议布局和封装部分、散热焊盘下方有热通路。 在散热焊盘下使用0.25mm (未填充)过孔是否可以? 我担心焊膏可能在回流过程中泄漏、从而导致较差的热耗散、而不是在下方没有过孔。 您对此有任何经验或建议吗?
附注:PCB 技术我必须使用 Doese、不允许进行包覆、填充或更小的通孔
此致、
瓦西莱欧斯