请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3760 寻找电压检测器、12.0和12.4伏。 在 tps3760中确定正确的器件型号时遇到问题、或者可能我对编号系统不了解。 我可以寻求帮助吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Justin、
目前、我们拥有有限的 TPS3760版本。 当前未发布12V 和12.4V 型号。
如果您的设计能够适应要求、我们还提供了 TPS3760的可调型号。 对于可调型号、您将需要分压器来获得所需的阈值。
在您的问题中、第三个和第四个 X 将是 A4或 A5、用于您所需的阈值。

杰西