大家好!
设计参数如下所示。 输出 MOSFET 未被触发(关断模式)、输出电压应为51V、但测量值为41V。 如有任何这方面的帮助,将不胜感激。
设计参数:
输入电压35-51V
VOUT 65V@ 12A
测量的电压:VIN 41V、UVLO = 1.77V、VCC = 7.6V、BST = 51V、VOUT = 41V、 FB = 0.75V
可以在此处下载升压电路和原理图文件。
提前感谢您!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
设计参数如下所示。 输出 MOSFET 未被触发(关断模式)、输出电压应为51V、但测量值为41V。 如有任何这方面的帮助,将不胜感激。
设计参数:
输入电压35-51V
VOUT 65V@ 12A
测量的电压:VIN 41V、UVLO = 1.77V、VCC = 7.6V、BST = 51V、VOUT = 41V、 FB = 0.75V
可以在此处下载升压电路和原理图文件。
提前感谢您!


Brigitte:
感谢您抽出时间查看我的帖子。 我已将上述引脚的测量值附加在此处。 您能建议您是否发现有问题?
谢谢!
尊敬的 Bhargav:
这是 Ch1 = SS Ch2 =Vcc Ch3 =LO Ch3 = HO 时的波形
噪声脉冲仅在第一次尝试一两次启动时出现
[/报价]
我想知道 HO 的参考是什么? HO-SW 或 HO-AGND?
请分享 SS、HO-SW、LO、RES 波形。
从布局可以看出、您没有遵循 CSN 和 CSP 的开尔文连接。
此致、
冯志