This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:LM76005 Vout 为25V、Vin 无电源、LM76005性能如何?

Guru**** 2503785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278453/lm76005-lm76005-vout-with-25v-and-vin-no-power-supply-how-lm76005-perform

器件型号:LM76005

LM76005 Vout 为25V、Vin 无电源、LM76005性能如何?

在这种情况下、VIN 将是25V?

该拓扑与升压拓扑类似、会有从 Vout 到 Vin 的反向电流?

这种情况是否有任何保护(输出电压连接25V 电池)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM76005是一款降压转换器。 对于降压和升压拓扑、必须具有 Vin 才能产生 Vout。  

    以下应用手册可帮助您了解升压转换器: https://www.ti.com/lit/an/snva731/snva731.pdf

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道这种情况会发生什么:输出电压是25V、输入电压是没有电源的。

    它会损坏 LM76005吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 Vout 处有电池、因此会存在反向电流、并且 内部 FET 将 损坏。 这可以通过添加二极管来解决。  

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 Vin 是浮动的。 Vin 上没有负载。

    因此、不会存在反向电流。

    我没有说过的情况:1.当 Vout 设置低于电池电压时;2.当 Vout 设置高于电池电压时;

    这两种情况会发生什么情况?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 UV FB 的 OV/FB 检测器是如何工作的。

    数据表中没有这方面的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、在开路中没有电流流动。  

    这是电池充电电路还是存在电池故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部电路是知识产权、因此我不能分享这些详细信息。  

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 LM76005作为电池充电电路。

    在这些条件下,二极管仿真和 FPWM 模式的性能有什么不同: 1.当输出电压设置低于电池电压时;2.当输出电压设置高于电池电压时;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想了解它是如何工作的、而不是电路的细节。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 FB 电压超出电源正常范围时、通常比内部基准 VREF 高+6%、比内部基准 VREF 低-7%、PGOOD 开关打开、PGOOD 引脚电压被拉至接地。 我认为、如果这是您要求的、在发生这种情况时、此部件不会关闭、但我必须与团队确认并就此问题与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论它处于什么模式、此输出将调节至所需的电压并且应该不会影响您的应用。

    为了澄清一点、您是想问一下在这两种情况下电池将充电还是 Vout 的电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "为了澄清一点、您是想问一下在这两种情况下电池将充电还是 Vout 的电压是多少? "

    否、我想确认在我们的用例中这两种模式之间是否有任何差异:Vout 高于设置电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的应用中、模式不会产生影响。  

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已确认?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请参阅我之前的答案。

    此致、

    拉希尔