This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求提供电源解决方案建议。

Guru**** 1510070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282004/request-a-power-solution-recommendation

您好

我需要一个能够满足以下规格的解决方案。

-spec-

输入:DC126~287V

输出:直流350~600V (5KW)

效率:超过99%

所需条件:非隔离式双向直流-直流  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以找到的最接近这一点的参考设计是 PMP40690。  这是否接近您要查找的内容?