This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:TPS2491

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281757/tps2491-tps2491

器件型号:TPS2491

您好!

TPS2491是本设计的一部分、其输入 VCC 为12V。

我已经尝试测量栅极输出电压,我可以看到,测量的电压约为25V。

根据数据表、最大栅极输出电压为16V、这是预期值。

您能帮助说明栅极输出电压这么高的可能原因吗?

感谢您的回复!

谢谢。此致、

罗希特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    感谢您的联系。

    "16V"栅极电压是相对于源极的值。  

    是在栅极至源极还是栅极至 GND 之间测量的"25V"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek ,感谢您的快速响应。 测得的电压25V 是 IC 的引脚8至 GND 的栅极输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    那么是正确的。 这是怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Avishek Mistook 16V 规格 为 wrt GND。  

    此致、

    罗希特。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。