This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:输出电压异常

Guru**** 2659325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280497/tps62442-q1-output-voltage-abnormal

器件型号:TPS62442-Q1

器件启动前、  输出会像 RC 曲线那样急剧变化、并且当关断 EN 引脚时、输出仍约为300mV。 您能解释一下原因吗? 和详细原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    很抱歉这么晚才回复。

    您能否按照以下方式分享电路图和波形、以便更好地了解该问题? 1V8轨的系统负载是多少?

    VIN 和 EN 引脚电压、1V8电压(Ch1)、电感器电流(Ch1)

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel:

    原理图如下所示:

    波形:

    电源应用使用音响主机产品和串行器 IC 的电源。 输入电压为3V3、EN 引脚为 MCU 的3V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的快速响应。

    1V8电源轨上可能存在另一个拉电流(IsSOURCE = 300mV/50ohm = 6mA)、导致当 EN =低电平时其不会下降~0V。 您是否能够 将1V8轨与任何其他连接隔离、并再次检查输出电压波形? 您是否在1V0V 电源轨中观察到相同的情况?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    你是对的。 断开后、输出正常、该异常电压来自负载侧。  

    感谢您的支持!