请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 您好
我有疑问需要您的帮助。 如何计算电流误差进行描述。
请提供公式计算。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我有疑问需要您的帮助。 如何计算电流误差进行描述。
请提供公式计算。
谢谢
星形
您好、Star:
假设我们忽略非线性和失调电压。 电流误差将由增益误差决定。
数据表给出的最坏情况增益误差为库仑计数器满标量程的1.5%。 完整范围为-270mV 至270mV。 因此、该范围的1.5%对应于整个范围内~4mV 的增益误差。 这将是库仑计数器电压范围边缘处的误差、因此为~270mV。
假设流过的电流为2000mA、假设最差增益误差为1.5%、这意味着测量值可读为2030mA。 但这取决于所使用的检测电阻。 由增益导致的电流误差不会超过1.5%。
偏移和 INL 误差是相对于 LSB 给出的。 即 8.44uV/LSB。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙