您好!
我有客户在使用 TPS546D24S、这个芯片没有 FB 引脚、只能通过 IIC 调节? 他希望输出0.88V 电压、可以实现吗?
非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有客户在使用 TPS546D24S、这个芯片没有 FB 引脚、只能通过 IIC 调节? 他希望输出0.88V 电压、可以实现吗?
非常感谢~
尊敬的 Rhea:
该器件使用 VOSNS 和 GOSNS 引脚来检测输出电压、并将其调节到正确的电压。 反馈信号在内部进行分频并由 Vou_scale_loop 设置进行控制。 这提供了广泛的具有小阶跃的可编程输出电压。
VOUT 可通过 VSEL 引脚上的引脚搭接或使用 PMBus 进行编程。 VSEL 上提供0.88V 的引脚搭接电阻器从 VSEL 到 AGND 为56.2k、从 VSEL 到 BP1V5为187k。
您还可以通过 PMBus 设置输出电压、将值存储到 NVM 中以及更改 PIN_DETECT_OVERRIDE 设置、以便它默认为 NVM 值而不是引脚捆绑值。
您能否共享原理图?
谢谢。
约瑟夫
尊敬的 Rhea:
您在上表中突出显示了错误的列+行。
Vout 计算如下:
Rbot = 56.2k、R_Bp1v5 = 187k
R2G 代码=13
分频器代码= 1
VOUT_COMMAND 阶跃= 0.01V
VOUT_COMMAND 阶跃(偏移)= 0.75V
然后、代入以下公式:

13 =(Vout - 0.75)/0.01
输出电压= 0.88V
如果您对此计算有任何疑问、敬请告知。
谢谢。
约瑟夫