This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:输出 OCP 时 PG 不正确

Guru**** 2507125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277857/tps25981-the-pg-is-not-correct-when-output-ocp

器件型号:TPS25981

我们将 TPS259814L 用作负载开关。 电流限制设置为2A。 我们测试3us 左右的10A 峰值。 我们发现 PG 是不正确的、因为它在 OCP 处变为低电平、并等待18us 后变为高电平。 与此同时、输出电压仍处于低电平。 我能否从您那里了解到为什么 PG 无法在输出电压未就绪时保持低电平?

BR、Gary

黄色:输入电压、绿色:输出电压、蓝色:PG、红色:输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的联系。 我将回到 EOD 讨论此问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1.请分享原理图审阅。  

    2.这是可重复的吗?

    3.黄色曲线为 VIN、绿色曲线为 VOUT?

    4.您正在通过回放对3us 应用10A 负载脉冲?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请分享原理图审阅。  

    G:已连接

    2.这是可重复的吗?

    G:否、PG 不可重复。

    3.黄色曲线为 VIN、绿色曲线为 VOUT?

    G:是

    4.您正在通过回放对3us 应用10A 负载脉冲?  

    G:它们使用电容负载。 10A 峰值似乎是浪涌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    原理图看起来没有问题。 如果它不是可重复的、那么很难说太多。 PG 上拉的3.3V 电源可能会压降。  

    1.在重复测试中、PG 的行为是什么?  

    2.它们是热插拔电容器吗?  

    3.为得到更多的想法,我们应该探测3.3V 上拉电阻, ITIMER 引脚, ILIM 引脚和 eFuse 输入电流(以了解经过 eFuse 的确切电流)。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goel:

    1.在重复测试中、PG 的行为是什么?  

    G:它与附加的波形一样。

    2.它们是热插拔电容器吗?  

    G:否。 它始终保持在 Vout。

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您提供信息。  

    1.让我们尝试了解出现该电流峰值的原因。 是由于下游负载开启所致吗?

    2.还要了解更多,我们肯定需要探测其他信号。  为了了解更多信息、我们应该探测3.3V 上拉电阻器、FLT 引脚、ITIMER 引脚、ILIM 引脚和 eFuse 输入电流(以了解流经 eFuse 的确切电流)。  

    3.另外一件可能的事情是 PG 引脚电压在波形中变为负值,而 PG 引脚的绝对最大值为0.3V ,交叉可能会导致引脚行为异常。

    此致

    G·库纳尔